This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:两个 OPA547在其输出端短接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728723/opa547-two-opa547-shorted-at-their-outputs

器件型号:OPA547

我有两个 OPA547用作同相放大器。 它们运行不同的输出电压、
一个电压为30V、另一个电压为5V。两个电流均通过配置限制为~80mA。 270k 的电阻器。

在这种情况下、一个用作源、这里是30V 放大器、另一个用作灌电流(5V)(我认为)

现在、我将两个输出快捷。

发生什么情况? 我认为30V 运算放大器应该进入电流限制,5V 运算放大器应该怎么办?

基本问题是:这会使其中一个运算放大器停止吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    根据 OPA547更早进入电流限制模式、可以看到两个输出电压之间的任何电压。 请记住、OPA547的电流限制特性并不是非常精确、但显示了一些制造容差和一些漂移。

    e2e.ti.com/.../wolfgang.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的仿真。 因此、可能会发生一种振荡。

    确保这不是正常的用户情况、但可能会错误地发生。

    但您认为灌电流 OP 不会被杀? 因为我找不到任何
    数据表中有关拉电流或灌电流能力的信息。

    谢谢你

     Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    电流限制适用于 OPA547输出的输入和输出两种极性。 您可以从数据表第3页规格中的"+/-"符号中看到这一点:

    "电流限制范围:0至±750mA"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    谢谢、这就是我要搜索的内容。

    此致