This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:传感器测试程序

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728400/lmp91000-sensor-test-procedure

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002

尊敬的社区:

我将 LMP91000用于 CO 检测器设计。 我的应用需要传感器测试程序。 根据数据表的8.2.2.1、当我修改 REFCN 寄存器(偏置设置)时、Vout 信号应改变基准偏置。 当我返回初始设置时、Vout 信号已返回其先前的状态。  

我根据数据表的8.2.2.1制定了测试程序。 但是、Vout 信号在一个测试过程中发生了两次变化。 这样做的原因可能是什么?  


另一方面、我查看了 LMP91002数据表、我看到测试程序发生了变化。 在 LMP91000中、测试程序有两个脉冲、在 LMP91002测试程序中有一个脉冲。

是否有理由进行此更改?   

您是否建议对 LMP91000执行 LMP91002过程?    

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 LMP91000和 LMP91002之间存在差异、因此两个器件的测试程序应有所不同。

    对于 LMP91000、测试程序包括负偏置电压测试、因为您可以选择设置负偏置电压(使用 REFCN 寄存器控制位4)。 因此、您需要测试该器件的负脉冲和正脉冲、因为有此选项。

    LMP91002不具有负偏置电压选项。 在该器件中、REFCN 寄存器中的诊断位[3:0]用于简单地使用源基准电压的0%和1%测试器件。 因此、您只会测试该器件的正脉冲。

    此致、

    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    你的答复解决了我的困惑。 谢谢你。

    测试程序是否可能意外地如下图所示?  

    此图是单次测试过程的答案。 通常、应该有一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供一些其他信息:

    1) 1)您是否正在使用 LMP91000或 LMP91002?

    2) 2)您能否提供包含 x 轴和 y 轴标签/勾号标记的波形截图?

    谢谢、

    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题得到了解决。

    它与 LMP91000无关。 出现软件错误。

    再次感谢你。