This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901 VOL 规格的风险

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726654/lm2901-the-risk-of-the-lm2901-vol-spec

器件型号:LM2901

大家好、

在数据表中、整个温度范围内的最大电压为700mV。 我的客户只能接受600mv。

客户的灌电流小于1mA、最高温度为60°C 因此、我认为客户也可以使用它、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、它应该起作用。 IOL = 4mA 时、VOL 大约比 IOL = 1mA 高2.5倍。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    还有其他问题吗?

    Kai