This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:振幅相移

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726389/ina121-amplitude-phase-shift

器件型号:INA121

没有数据表提到或量化振幅相移

所有相移/时序都与频率相移相关

我需要能够选择振幅相移最小的最佳仪表放大器和运算放大器

或者-相移可以设计为与同一设计的另一个通道相比具有一致性和可重复性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    您在设计中尝试做什么? 随着增益的变化、-3dB 转角频率也将根据器件的增益带宽进行变化。 您可以预期这种情况的表现类似于标准主极点系统、其中相位将在转角频率前十倍频处开始移位、并在转角频率后十倍频处停止移位、总相移为90度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益将是恒定的、有4个通道将从传感器获取实时信号

    4个通道必须完全相互对齐

    来自不同输入振幅的振幅相移是最大的问题

    此外、频率相移(有一个滤波器)也有一些影响

    延迟输入到输出必须非常小、通道到通道必须是几乎完美的计时

    选择了更高精度的电容器(NPO 等)

    我对尽量减少因输入振幅变化而产生的任何相移有一个大致的了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    在不了解应用程序的任何细节的情况下、很难说出任何有用的信息。 您能给我们展示一个原理图吗? 您能给我们提供任何数字吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路是专有的,我需要有关使用运算放大器、仪表放大器等最大限度地减小输入振幅相移的信息
    我不需要电路分析
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我不确定您的幅度相移是什么意思、能否提供您所需规格的示例? 假设您在线性区域中的器件限制范围内运行、则振幅的变化不应影响信号的相位。 您可能是指失真吗? 放大器的输出只能如此快速地变化、这由器件的压摆率给出。 如果输入信号的变化率乘以放大器的增益超过转换率、则您将开始看到转换导致的失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    您的滤波器是导致迄今为止最大相移的原因。 这就是我询问您的原理图的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    还有其他问题吗?

    Kai