This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:LMH6702振荡问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726697/lmh6702-lmh6702-oscillation-problem

器件型号:LMH6702

您好、E2E、

1电路的功能是放大输入脉冲电压信号。 每个级别的放大倍数为5.5。 电路原理图和 PCB 如下所示

调试中的2个问题。

测试第一级放大电路。 移动 C11切断下一个电路。

  1. 当输入信号频率为50MHz 且幅值在100mV 至1V 之间变化时、 N1 PIN6的输出放大倍数大于10。   输入信号的振幅为100mV。 示波器的匹配阻抗为1兆。
  2. 当输入信号的振幅为100mV 并且频率在1MHz 至100MHz 之间变化时、 放大倍数大于10MHz、20MHz、40MHz、60MHz 时的设计值。 输出电压超过10V (示波器的匹配阻抗为1M 欧姆)。
  3. 将匹配阻抗设置为75欧姆。芯片不会振荡、放大率正常。 输出信号波形如 下图所示、输入信号为100mV。
  4. 对 C7的两端短路。输入信号25MHz、10mV 至100mV。运算放大器将存在零漂移。 下面的蓝色波形是输入信号幅值50mV 的输出信号波形。
  5. 将 R2电阻从51欧姆更改为510欧姆。 如果使用1M 欧姆作为示波器匹配阻抗、则芯片仍会振动。 如果将75欧姆用作示波器以匹配阻抗、则输出信号正常。
  6. 使用102欧姆的电阻增加第一级输出端的负载电阻。 如果将1M 欧姆用作示波器的匹配阻抗、则芯片将振动。
  7. 前级 放大器(负输入)级联到后级放大器(原理图上方)输入。 无论是正输入还是负输入、示波器匹配电阻设置为75欧姆或 50欧姆、芯片都将振动。

 感谢您、帮助分析 LMH6702如何不振荡以及如何在正常范围内控制放大。

BRS、

Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    不得将1:1示波器探头(1M // 50p 负载)直接连接到 LMH6702的输出端。 这会使负载电容增加得太多、并会削弱 OPAMP 的相位裕度。 这会导致稳定性大幅降低。 使用10:1示波器探头(10M // 10p 负载)进行测量。 插入一个小电阻。 将其直接焊接到 OPAMP 的输出引脚、并将示波器探针连接到此电阻器的另一端。

    另一种方法是使用50R 技术进行测量(50R 输出电阻、50R 电缆和示波器的50R 输入电阻)。

    顺便说一下、数据表建议反馈电阻为237R、而不是510R。 请参阅数据表的第8.2.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并采用这样的"针"进行测量:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在想到的另一点是...

    为什么在每个输出端使用51R 分压器? 当运算放大器彼此靠近时、就不需要这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们使用同轴电缆进行测量。 有问题吗? 我们尝试使用237Ohm 反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KunYuan、

    是的、同轴电缆可能有问题。 您是否使用 LCR 表测量了同轴电缆输入的电容? 与电缆电容和放大器输出端串联的75欧姆负载似乎充当隔离电阻器。 1M 负载不会隔离电容负载、放大器会振荡。

    如果我是您、我会听从 Kai 的建议、看看消除同轴电缆的电容是否可以解决此问题。

    我不理解7. 您能否提供电路原理图?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 我将通过 LCR 表测试电缆并再次测试电路。

    我将向您更新结果。 非常感谢 !

    BRS

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    图1所示为电路原理图。 我将按照您的建议进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    或者直接在 OPAMP 的输出端插入一个51R 电阻器、仅用于测量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    它现在是否起作用?

    Kai