This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TL081:找不到网表

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728194/webench-tools-tl081-cant-find-the-netlist

器件型号:TL081

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我找不到 *。CIR 或*。LIB 或.MOD 文件的网络表,在哪里可以找到该文件? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhenchao、

    您可以在以下位置找到模型文件: www.ti.com/.../toolssoftware

    它将作为.301文件下载、这是一种旧的过时文件类型。 但是、您只需将文件扩展名更改为.CIR、.MOD 或.LIB、就可以正常工作。 该文件实际上只是一个文本文件。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    注意,感谢您的帮助。

    谢谢
    Zhenchao