This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:放大器开/关控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728113/lmh6629-amplifier-on-off-control

器件型号:LMH6629

 使用   频率 为60kHz 的放大器开/关控制/PD 是否可能存在或有任何限制?

我需要在 正常 工作模式下禁用放大器输出信号、而不会出现传播(链)延迟。

谢谢、致以诚挚的问候

Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    应该起作用。

    您是否见过数据表的图43? 关断延迟约为100ns。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    打开/关闭延迟正常、因为它不会导致放大器输出信号延迟。

    此放大器开/关信号/PD 是专为永久使用60kHz 10年设计还是仅 为器件设计节能模式?

    此致、谢谢

    Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    您可以在60kHz 频率下使用它10年、因为它是一个固态晶体管、仅关闭内部电流镜、因此不会出现磨损。

    此致、

    肖恩