This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:关于磁场

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728299/tlv7011-about-magnetic-filed

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件:LP2951

您好 TI。

我的客户正在使用 LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)进行设计。

它们使用 钕磁铁。

我的客户想要了解  LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)的磁场抗扰度。

当 LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)长时间靠近 钕磁铁时、其规格是否不受磁场的影响?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 tlv7011,我们尚未完成任何特定的磁场抗扰度测试,但我们确实会使输入和电源引脚经受较大的瞬变,并寻找相位反转。 如果我们可以管理一些特定的测试、请告诉我、我们可以探索运行一些测试。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SS、

    磁体是否会移动? 还是静止?

    暴露于稳定磁场不会损坏器件。 引线框为铜、键合线和裸片金属为铝。

    但是、如果磁体在移动或振动、磁体可能会通过在内部导体(如发电机)上生成电压来"调制"器件。 这些电压在芯片上非常非常小、但如果引线上有较长的 PCB 迹线、则可能会非常显著。

    如果磁体正在移动、我不希望它在内部对 TLV7011产生太大的影响。 但是、如果它影响基准电压或基准返回路径中的外部 PCB 迹线、它可能会对稳压器进行轻微调制。

    测试是在电路运行时移动磁体、并查看它是否会导致任何不良影响。