This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:如果 VDD1不可用、则锁存至5V 或0V

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, OPA237, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727594/amc1100-latching-to-5v-or-0v-if-vdd1-is-not-available

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: OPA237AMC1300

您好!

AMC1100组件用于感应50Hz 的原始电源。 使用以下 ckt。

 

在这里、VDD1连接到5V_Main_AC。 使用反激式转换器从 ACINPUT (230V AC 50Hz)生成5V_Main_AC (5V DC)。

如果交流输入不可用、则5V_Main_AC 将不可用。 但5V_INV_MCU (VDD2)始终可用。

在这里、AMC1100仅用于感测 ACINPUT。

 

在这种情况下、交流输入从开更改为关(因此5V_Main_AC–VDD1将从5V 更改为0V)、观察到 VOUTP、VOUTN 分别锁存至5V、0V (或) 0V、5V。 因此、可以观察到 U508–OPA237的输出为0V 或5V。

 

其他几个 AMC1100 IC 也可以观察到这种情况。 因此

请帮助。

 

此致、

Sathish.Ye2e.ti.com/.../AMC1100.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 当 VDD1源被移除时、AMC1100没有预定义的输出状态。 输出电压将反映 VDD1崩溃后调制器输出的最后状态。 调制器输出馈入 AMC1100滤波器的后端、因此如果调制器以"1"停止、输出将轨到 FS+;如果以"0"停止、输出将轨到 FS-。 这是您看到的差分至单端 OPA237级 WRT 的行为。 如果您想了解如何使用 AMC1300、它具有"失效防护"输出模式、可在 VDD1不存在的情况下将输出饱和至 Fs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的回复。 我将使用 AMC1300系列进行测试。

    谢谢