主题中讨论的其他器件: OPA237、 AMC1300
您好!
AMC1100组件用于感应50Hz 的原始电源。 使用以下 ckt。
在这里、VDD1连接到5V_Main_AC。 使用反激式转换器从 ACINPUT (230V AC 50Hz)生成5V_Main_AC (5V DC)。
如果交流输入不可用、则5V_Main_AC 将不可用。 但5V_INV_MCU (VDD2)始终可用。
在这里、AMC1100仅用于感测 ACINPUT。
在这种情况下、交流输入从开更改为关(因此5V_Main_AC–VDD1将从5V 更改为0V)、观察到 VOUTP、VOUTN 分别锁存至5V、0V (或) 0V、5V。 因此、可以观察到 U508–OPA237的输出为0V 或5V。
其他几个 AMC1100 IC 也可以观察到这种情况。 因此
请帮助。
此致、