This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:绝对最大额定值

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728306/tlv9062-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV9062

大家好、

我认为以下电源电压为(VS =[V+]–[V–])并有疑问。



1)
是否存在电源电压的最小值(VS =[V+]–[V–])?
我认为 该值 为"0"、可能会在[V+]<[V-]条件下损坏器件。
我的理解是否正确?

2)
是否可以在不损坏器件的情况下施加[V+]= 0V、[V-]=-5.9V 电压?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    您的假设是正确的。 只要您保持在0V 至6V 范围内、就可能不会损坏器件。 但请注意、绝对最大额定值仅显示器件不会损坏的范围。 但器件的运行方式可能不符合预期。 为了获得所需结果、我建议查看数据表的第8.3节("建议运行条件")。 要查看预期结果、电源电压范围(Vs =[V+]-[V-])应在1.8V 至5.5V 之间。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala-San、

    感谢你的答复。
    我完全理解!

    此致、
    雅丽塔