This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212是否可以由单个电源供电?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727248/ths6212-can-ths6212-be-powered-by-a-single-power-supply

器件型号:THS6212

你(们)好

THS6212能否由单个电源供电?            

如果可以、VS+的最大电压是多少?  

如何连接 VS 和 GND? 是否有参考设计?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    电压只是静电电势的测量值。 如果您向连接放大器的每个电路节点添加5V 甚至500V 电压、包括"GND"、则其将以相同的方式工作。 此器件的建议最大 Vs+为28V、因此向"GND"添加14V 电压是可能的最高单电源操作。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    那么、可以使用单个电源吗? Vs+连接至28V、GND、Vs-连接至0V。
    谢谢你

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果您向 Vs 添加14V、则必须向 GND 添加14V。 Vs+=28、GND=14V、Vs=0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean / Jerry、

    是的、通过将 VS+连接至28V、GND 和 VS-连接至0V、可以将 THS6212与单电源配合使用。
    该器件的 GND 引脚基本上用作偏置控制引脚偏置1和2的逻辑控制阈值。 尽管 GND 引脚可连接到 Vs-至(VS+)- 5V 的任何电压、但我建议将其连接到与单电源 Vs-相同的电压。 通过参考相对于0V 的信号、这使得偏置控制引脚的逻辑电平的使用变得更加容易。

    此致、
    Rohit