This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:在+-12v 而非+-15上运行数据表中的应用示例

Guru**** 2559730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728199/lm13700-running-the-application-examples-from-the-datasheet-on--12v-instead-of--15

器件型号:LM13700

我能否运行数据表中规定+-15V on +-12v 的应用示例?

我对 VCO、VCF 和 VCA 特别感兴趣。

此致

尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolaj、

    +/-12V 适用于 LM13700和这些放大器电路。 这只是将输入和输出范围减少了+/3V;与电源减小的值相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、在更改电源电压时、可能需要略微调整任何电流设置电阻器的值、例如 IABC 和线性化二极管电流电阻器。 有关详细信息、请参阅(非常详细)数据表应用部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、这让人很有感觉。
    感谢你的帮助

    此致、
    尼古拉伊