This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:"vpu"澄清

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727854/ina3221-vpu-clarification

器件型号:INA3221
我们在几个不同的应用中使用 INA3221电源监控器、我对数据表中的内容感到困惑。 有人可以帮助我澄清问题吗?
我的问题是关于"VPU"引脚。 我认为数据表中有一些矛盾的信息、但我可能会误解某些内容。
  • "典型应用"图显示了 PV 引脚上拉至 VPU、图中没有其他连接。
  • 引脚配置表将 VPU 描述为模拟输入、但描述为"用于偏置电源有效输出电路的上拉电源电压")
  • Abs-max 表还显示 VPU 是模拟输入、最大电压为26V。 但电源有效(VP)引脚(在图中上拉至 VPU)的最大电压为6V。
  • 图20"电源有效输出结构"显示了连接到"VS"的 VPU
  • 图55"布局示例"说明将 PV 连接到 VPU、说明将 VPU 连接到"总线电源轨"
  • EVM 原理图(INA3221EVM)显示 VPU 仅通过电阻器连接到 PV、没有其他连接(与典型应用相匹配)
我的问题是:
  1. VPU 引脚是电源输出还是模拟输入?
  2. 应该在 VPU 和电路板上的其他电源轨之间建立任何连接、还是应该仅用于上拉 PV?
  3. 如果我们将 VPU 连接到所有其他数字输出上拉至的同一电源、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    感谢您关注我们的 INA3221。

    VPU 是模拟输入。
    2. VPU 可以连接到总线,总线可以是您的电源(不必是)。 如果总线电压将超过6V、则应包含 RDiv (图20)、以使 PV 保持在器件规格范围内。 假设未超出绝对最大额定值规格、也可以将 VPU 拉至其他电源线。
    3.如果您连接到与所有其它数字输出相同的电源,则不会出现问题。