This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:虚拟接地电路中的 LMH6321

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727644/lmh6321-lmh6321-in-a-virtual-ground-circuit

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件: BUF634

大家好、

我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 还是应该将其连接到此电路的输入或输出?

我使用的是这个电路、但使用 LMH6321而不是 BUF634:

 /按

大家好、
我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 还是应该将其连接到此电路的输入或输出?
大家好、
我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 还是应该将其连接到此电路的输入或输出?
大家好、
我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 或者、它是否应连接到此电路的输入或输出
大家好、
我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 还是应该将其连接到此电路的输入或输出?
大家好、
我正在设计一款紧凑型耳机放大器。 我计划在虚拟接地电路中使用 LMH6321缓冲器。 不过、我很困惑、因为 LMH6321本身具有 GND 连接。 根据数据表:"必须通过硬阻抗源将此引脚设置为一个 V_be (∼0.7V)或更高的电压、或者更常见的是中间轨电压。 这就排除了为此目的在 GND 引脚上应用电阻分压器的问题。" 但数据表中对 GND 的唯一引用是电流限制功能、并且"如果 V_CL 引脚保持开路、则输出短路电流默认为约700mA。" 那么、在本例中、GND 也可能保持开路? 还是应该将其连接到此电路的输入或输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    我认为不能将 GND 引脚保持断开状态、因为它是设置放大器输出电流限制的内部运算放大器的基准。 您是否可以使用电阻分压器将 GND 引脚与 R1和 R2连接在一起、该阻分压器的10k 来自 V+和 V-电源? 我知道数据表提到不要在 GND 引脚上使用电阻分压器、但如果分压器呈现低阻抗、那么我看不到放弃电阻分压器理念的原因。 否则、除了提供专用的 GND 信号外、我们的 LMH6321选项也会受到限制、我相信这是您首先尝试生成的信号。

    此致、
    Rohit