This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361:原理图审阅

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727530/opa361-schematic-review

器件型号:OPA361

大家好、团队成员

您能帮您查看 OPA361的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    一些意见/问题、以更好地了解 OPA361用例。
    1.您使用 OPA361的视频标准是什么? OPA361只能支持 CVBS 视频信号。
    2、看一下原理图、实际上不需要 C40电容器、因为 OPA361已经有一个集成的2极低通滤波器。
    3、输入信号是否有可能包含低于0V 的 SYNC? 请注意、OPA361仅推荐用于可输出接近0V 的 SYNC 信号的视频 DAC。 否则、器件输出将饱和或削波并降低信号质量。
    4.在输入端选择500 Ω 终端是否有理由? 通常、对于视频信号、建议在输入端使用75 Ω 终端。

    否则、我认为原理图看起来不错。

    此致、
    Rohit