This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727685/ina240-ina240

器件型号:INA240

大家好、团队、

在 INA240产品文件夹中、有一个误差计算工具非常有用!

但我希望电流范围介于0.1A 至130A 之间、并且该工具仅支持高达100A 的电流。

我的系统规格如下所示:

1.分流电阻:0.1m Ω

2.负载电流:0.1A 至130A

工作温度60°C

高侧感应12V Vbus

您能否与我共享 INA240A4误差计算 Excel 文件、以便我可以将负载电流更改为130A 并检查误差百分比?

谢谢你。

此致、

Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林恩、
    请直接通过 dharmon@ti.com 与我联系、我们可以讨论各种选项。
    谢谢、Dan