Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727685/ina240-ina240
器件型号:INA240大家好、团队、
在 INA240产品文件夹中、有一个误差计算工具非常有用!
但我希望电流范围介于0.1A 至130A 之间、并且该工具仅支持高达100A 的电流。
我的系统规格如下所示:
1.分流电阻:0.1m Ω
2.负载电流:0.1A 至130A
工作温度60°C
高侧感应12V Vbus
您能否与我共享 INA240A4误差计算 Excel 文件、以便我可以将负载电流更改为130A 并检查误差百分比?
谢谢你。
此致、
Lynn