This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA208:INA208输入滤波与增益误差

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727585/ina208-ina208-input-filtering-vs-gain-error

器件型号:INA208

尊敬的团队:

我是否可以更详细地解释 以下有关增益误差的公式

什么是100?

什么是5K 欧姆?

是在不同增益、20V/V、 50V/V 和100V/V 中实现的方程   

我是否可以更详细地了解内部功能图、例如 INA208内部的内部电阻器值设置(例如 R1、R2、R3和 R4的值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Red Yen、

    感谢您在论坛上发帖。  下面是用于增益的电阻器的图。  为了理解该公式、我们可以首先查看5k/(5K+Rfilt)项。  这是一个小数、与增益中的 rfilt 与增益中没有 rfilt 的相似性相对应。  如果 Rfilt = 0、则为5k/5k =1。  比率1对应100%、增益与原始条件完全相同。  如果 Rfilt 调整为100、则为5k/5.1k=0.980392。  因此、此结果与原始未更改值类似、为98.0392%。  为了找出差异(我们的增益误差)、我们采用1-0.980392=0.019608。  我们再次将其转换为百分比乘以100。  因此,我们总共有100%*(1-5k/(5k+Rfilt)=100-(100*5k/(5k+Rfilt))。  由于此公式使用的是5k、不随每个增益变量的变化而变化、因此此公式对所有增益选项都有效。