This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2316:原理图审阅

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726962/opa2316-schematic-review

器件型号:OPA2316

尊敬的团队:

请帮您查看以下原理图吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    该概念看起来可以补偿静态(和低频光源)、但环路是否稳定? R3和 R5的值似乎很低。 确保检查整个回路和 U1A 部分伺服回路的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    U1A 的直流伺服绕线器用作高通滤波器、具有非常小的时间常数。 与围绕 U1B (R6/C5)的低通滤波器结合使用时、形成了带通滤波器:

    e2e.ti.com/.../jim.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我检查了环路稳定性、在72kHz 时相补角为48度。 还有其他需要吗?