This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:"输入阻抗:2pF 在数据表中意味着什么?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727055/tlv8541-what-does-input-impedance-2pf-mean-on-datasheet

器件型号:TLV8541

我正在寻找一个非常高的输入阻抗运算放大器、并且在这个数据表上、在输入阻抗下、它列出了2pF。 我可以理解、作为输入电容、这是其他器件表中该部分的内容。 这可能只是一个拼写错误。

如何找出运算放大器的输入?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    很抱歉、造成混淆、这实际上不是拼写错误、但应该标记为输入电容。 如果您希望从电阻(DC)的角度更好地感受输入阻抗、我建议您查看输入偏置与输入共模电压间的关系图(图16至21)、其中 Rin = VCM/Ibias。 此系列纳瓦级功率放大器的输入阻抗非常高。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    使用输入电容指定输入阻抗是有道理的、因为对于几乎所有交流应用、输入电容在查看输入阻抗时将发挥主要作用。 这与此芯片的极高直流输入阻抗有关。 大约100fA 的输入偏置电流意味着 Terraohm 范围内的直流输入阻抗。 但另一方面、4pF 的共模输入电容会使交流应用中的输入阻抗大幅降低。 在1kHz 时、4pF 的阻抗为40M Ω、在100Hz 时、4pF 的阻抗为400M Ω、依此类推。 只有在低于0.04Hz 的频率下、4pF 共模输入电容才会提供大于1TOhm 的阻抗。

    Kai