This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:在 LM2903 VCC 上施加-12V 电源(反向电源)会发生什么情况

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TLV3402, LM2675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727105/lm2903-what-happen-if-apply-a--12v-power-supply-reverse-power-supply-on-lm2903-vcc

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: TLV3402LM2675

您好!

问题来自我客户的终端客户、因为有时终端客户会使用-12V 电源。 这是错误的、但他们发现部件没有损坏。 您能解释一下吗? 谢谢。

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    因为他们很幸运...

    他们是否确定零件没有"损坏"? 这些器件可能会受到参数变化的影响、例如失调电压、偏置电流、电源电流、开关速度、输出驱动、 等等

    除非他们已验证这些参数均未更改、否则应将这些部件视为已损坏。 由于它们严重违反了最低电源电压、因此所有 TI 保修均无效。

    LM2903系列没有 ESD 保护、因此缺少反向电压电源钳位。 只有裸片基板二极管会传导反向电流。

    他们是否真正看到 V+电源上的-12V 电压? 还是钳位在-1V 左右?

    最有可能同一线路上的其他器件会将电源钳位到大约-1V、具体取决于可用的电源电流、从而最大限度地减少损坏。 如果对 LM2903实际施加-12V 电压、则应存在物理损坏(取决于持续时间和可用电流)。

    它们确实需要添加反向电压保护、例如串联二极管或 MOSFET。

    我们确实有一些比较器可承受反向电池电压、例如 TLV3402、但它是一款微功耗器件、比 LM2903慢得多。 如果速度不是问题、他们可能需要考虑 TLV3402。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    当施加极性错误的电源电压时、许多运算放大器的行为类似于硅二极管。 您可以使用二极管测试仪轻松检查这一点。 因此、如果您将极性错误的电源电压连接到这样的 OPAMP、电源电压将被钳位到正向偏置 Pn 结的压降、正如 Paul 已经提到的那样。 如果电源包含开关(例如 LM2675)、则会产生大的短路电流。 1A 开关 LM2675可提供大约1.6A 的短路电流。 在这种情况下、OPAMP 可能只能承受很短的时间。

    但是、如果电源包含1A 稳压器 LM7812等线性稳压器、则其内置的 Soar 保护功能会将短路电流限制在低得多的值。 然后、只有大约250mA 的电流流动。 但更重要的是:LM7812很快就会进入热关断状态、输出电流将进一步降低。 在这种情况下、OPAMP 可能会承受、因为芯片内的热耗散相当有限。

    让这位勇敢的 OPAMP 在这场酷刑中幸存下来、然后退休... :-)

    Kai