This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 解决方案建议

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726245/ti-solution-recommendation

你(们)好

在 DCDC 和 LDO 中是否有 TI 解决方案?   

输入电压为11.1Vdc、直流/直流输出为负电压12V/6A (对于 OP -VCC)。        

使用3组独立输出负载来避免噪声干扰。            

我们需要使用三组 LDO (输出高阻抗、因此抗噪能力更好)。      

但可能存在电流不平衡、这将导致 LDO 温度过高。       

如何实现电流平衡? 是否有参考设计?

谢谢

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    遗憾的是、我们没有任何能够处理2A 电流的负 LDO;但是、我们有多个可用于电流共享应用的负电压稳压器。  您可以使用我们的参数搜索来查找我们的负电压稳压器选择:

    请查看以下讨论电流共享的 TI 参考设计。  虽然这些设计使用正电压稳压器、但可以将相同的理论应用于负电压稳压器:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    好的、非常感谢。
    TI 是否有更好的直流/直流转换器解决方案?
    输入电压11.1V 至输出电压-12V

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我正在找一位更熟悉我们的直流/直流解决方案的人来回答这个问题。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于这个6A 输出电流、我认为我们内部没有集成开关的器件、因为我们的电流电平大约为3A、因此您可能需要一个控制器在-12V 时执行6A。
    我尝试查看我们的示例设计、这可能是具有类似功率级别的最接近的设计。 希望这是您的设计的良好起点
    http://www.ti.com/tool/PMP8928

    谢谢
    -Arief