This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:较大的输出偏差

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727098/lm258-large-output-deviation

器件型号:LM258

大家好、

我的客户对 LM258有问题、在大规模生产(原型设计、好)时、输出偏差变得非常大、您有什么意见吗?

*它是一个差分放大器、用于检测 空调线路上压缩机的工作状态、如下所示、您还可以找到随附的 Tina 文件。

e2e.ti.com/.../LM258.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    TINA 文件在输入端显示了一个0.1欧姆的电阻器、LM258放大了表示交流中性线电流的感应电阻器电压。 信号增益为14.6、噪声和输入失调电压增益为15.6。 LM258在25°C 时的 VIO 范围为5mV、在整个范围内为7mV。 由于 Vio (室温)、OUT 1的变化高达15.6 * 5mV =+/-78mV。

    输入是交流电压。 对于负输入电压、输出将在设定的增益下按预期上升。 对于正输入电压、LM258将尝试变为低电平。 输出不会为零、因为流经 R33和 R31的反馈电流将流入 LM258输出、且输出将高于0V。

    在生产中看到了多少差异?如何衡量?