This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358的集成器

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9002, OPA349
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726584/lm358-a-intergrator-of-lm358

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TLV9002OPA349

我测试了 LM358的集成器设计图。  输入为5V DC。

但如下面所示、放大器的输出 不是线性线路、最大输出电压仅为4.3V 左右。

我不知道为什么?

在由 multisium 进行仿真时、输出是一条线性线路、其最大输出可以是5V。

设计图:

输出线的形状:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在现实世界中、运算放大器不能在没有任何与 C1并联的电阻的情况下工作。 您看到的是一个饱和的 LM358。

    该电路应该怎么做? 您能更详细地介绍一下您的应用吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    LM358输出仅在5V 电源下达到约3.7V。 输入范围也相同。
    您的波形是否在1V 至3.5V 之间呈线性、然后会失真?

    请尝试使用 TLV9002、它具有轨到轨输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    在本设计中,电容器的 AT 相互匹配非常重要。 仿真电容器将匹配、实际电容器不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我设计了一个电路板, 电源有两种不同的方式。

    电池电源和 USB 电源是不同的方式。

    通常、用户可以使用电池电源。 随着时间的推移、电池可能会进入低功耗模式。 当电池处于低功耗模式时、用户可以使用 USB 电源为系统供电。 我想设计一个图表、当使用 USB 电源来替代 Battary 电源时、它可以重新启动系统。  为了确保系统重新启动、我设计了这样的尺寸图。

    (使用 USB 时电池电源将关闭。 以及我未发布的更改图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    今天、我使用的是 OPA349。 示波器中的波形如下所示:

    通道1:6V DC 电源

    通道2: 已集成的输出电压