This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:PWDN 引脚的电阻值

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726651/trf37c75-resistor-value-of-pwdn-pin

器件型号:TRF37C75

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TRF37C75并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、PWDN 引脚在器件中有一个电阻器。

它具有多大的欧姆电阻?

我还想知道电阻的精度。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi1、

    它具有大约166k 欧姆的电阻、容差为12%。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一