This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV3201:Tina Spice 模型显示大信号的输出反相

Guru**** 2577015 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725308/tina-spice-tlv3201-tina-spice-model-shows-output-inverting-with-large-signal

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、支持团队

让客户在 TINA 中使用 TLV3201、当输入信号高于电源轨230mV 时、他看到输出反相。 这是预期行为、还是模型错误?

我可以通过电子邮件发送 Tina 文件

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们似乎没有对 ESD 二极管进行仿真。 是这样>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    数据表中指定了共模输入电压范围。 它表示您可能会超出电源轨高达200mV。 因此、在较高的输入电压下可能会发生相位反转、这似乎是合理的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff
    我在自己的 TINA 文件中确认、我们不是在对 TLV3201模型中的 ESD 二极管进行建模。 但是、我需要转到工作台上、以确认如果驱动超出数据表中的保证共模范围、器件是否会发生相位反转。 无论如何、一旦器件被驱动超过任一电源轨200mV、EC 表中的所有保修规格都无效。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff
    TLV3201 TINA 模型似乎并不反映器件性能。 我的基准测量值支持数据表中的声称、即当输入端超过正电压轨或负电压轨时、不会出现相位反转。 当输入超过电源电压400mV 时、ESD 保护二极管仍将开始限制、但我看不到相位反转。 我将要求对模型进行修改、以更好地反映器件的运行情况。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、这就是我的想法、感谢你修复了这个模型、Jeff