This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何对 TPS65400进行编程以进行初始配置

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726018/usb2any-how-to-program-the-tps65400-for-initial-configuration

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:TPS65400

您好!

这是我第一次在社区上撰写文章、可能该帖子不在正确的论坛中、如果确实如此、我很抱歉...

我在 PCB 中使用 TPS65400来提供所需的所有电源。 在电路板首次上电之前、我需要配置 TPS65400上四个降压转换器的参数。

为了实现这个目标、我认为我可以使用 USB2ANY 适配器、并通过 PC 在 PMBus 中对芯片进行编程。 我可以访问配置需要提供的 TPS65400的所有引脚。

但我不知道如何通过 USB2ANY 进行编程、您是否有文档? 您建议使用哪种程序语言?  

我已经看到 TI 提供了 C/C++编译器、它是否适合我的应用?

目前、我可以通过 TI GUI、固件版本 USB2ANY_1_19_0_0为 TPS65400-EVM 使用 USB2ANY。

感谢您的关注、

Bonacini Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico

    我将把这个问题转给动力团队...他们应该能够帮助解决您的问题。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是不是要在加电?之前通过 USB2ANY 对 EEPROM 进行编程
    我会研究这个问题,并在一两天内作出回应。
    谢谢!

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、这正是我需要做的事情!  

    对我来说、使用 USB2ANY 并不是强制性的、但它似乎是对 EEPROM 进行编程的最有效方式。

    谢谢!

    此致、

    Enrico Bonacini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

    我认为你可以做到。

    请确保 VDDG、VDDA、VDDD、VIN、CE、 I2CADDR、RST_N、SDA、SCL 连接良好。 然后、您可以使用 USB2ANY 链接到器件。 通过 TPS65400 GUI 软件进行编程。

    是在您的设计中将 VIN 和 PVIN 连接在一起、如果是、请确保 ENx 被禁用、否则默认值将出现在 Vout 上。

    请尝试执行此操作、看看它是否可以正常工作。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已经检查了您提到的引脚的连接、它们正常、而且由于 Vin 连接到 PVIN、因此 ENx 断开、而不使用 SSX。

    也许我解释得不好、我想使用 C 语言、因为我需要执行一些读/写周期来完成 Vout 的微调。  

    我的想法是读取 Vout、检查该值并调节 Vref、在我处于指定范围内之前重复执行 unto 操作。 我想构建我的软件、但我不知道如何访问 USB2ANY、也不知道在 C 或 C++中必须提供哪条命令。

    如果您知道实现此目标的其他方式、请告诉我。

    感谢您的快速回复、

    此致、

    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    我看到...
    据我所知、USB2ANY 不提供任何 API 来访问器件。
    我建议您构建自己的代码、以便通过 I2C 与器件通信。
    根据您的想法、它是否类似于软启动? TPS65400提供了此功能、您可以调整 Vout 斜坡时间。

    此致、
    Sam