This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-181EVM:INA180-181EVM

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA180, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724499/ina180-181evm-ina180-181evm

器件型号:INA180-181EVM
主题中讨论的其他器件:INA181INA180TINA-TI

我使用的是 INA181电流传感器。 我面临的问题是它没有提供所需的输出。 在使输入电源供电时、输出不会改变。 在提供几 mA 电流时、输出会饱和到一个值。 如果我的电路连接错误或问题出在哪里、我不会这样做。 请有人解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    您已经绘制了一个具有5个引脚的芯片。 这不是 INA181。 您是指 INA180吗?

    此外、您还没有在输入端连接 Rsense。 330R 电阻器的下端连接到哪里?

    请查看数据表、了解芯片的布线方式。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我创建了一个具有电源和330欧姆电阻作为负载的电路。 在此电路中、我已连接电流传感器 INA180、对于 INA181、参考引脚的第6个引脚连接到公共接地。
    我不知道如何在输入端连接此 Rsense、以及它应该具有什么额定值。
    330欧姆电阻器的下端子连接到电源的负端子。

    我在该电路中的目的是为电流传感器提供大胆的电流输入、并观察其电压输出的相应行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    请注意、INA180/181仅可承受26V 的输入电压。 因此、原理图中所示的30V 电源将会过大。

    以下仿真显示了在输入端子之间连接1R 的 Rsense 时会发生什么情况:

    1R 的 Rsense 是否为正确值取决于您的应用以及 Rsense 上的压降是否可耐受。 您可以通过降低 Rsense 来降低压降。 但您的输出电压也会降低。 此外、当降低 Rsense 上的压降时、输入失调电压变得越来越主要。 INA180/181的输入失调电压最大值为500µV μ V、如果 Rsense 上的压降为50mV、则会产生高达1%的误差。

    这是 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../sushant.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、如何改变上述电路中的输入电流。 哪个 R5和 R6是 Rsense?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、

    您告诉过您要使用330R 电阻来产生电流。 R5是该330R 电阻器。 R6=1R 是 Rsense。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 先生、您好!

    我已经按照您的指示完成了所有工作。 现在问题是使用充当负载的 R5电阻器、输入电流稳定、但输出电压保持恒定。 我在电路中只做了一个更改、即我的电路中 V2为4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 您的输入电流如何变化?  上图对应于单个运行条件。  如果 V2在4V 至6V 范围内变化或其他情况、我预计您会看到输出变化。  我是如何看到它的、有两种方法可以观察器件的运行情况。  一种是改变 V2、另一种是用电子负载或电位计替换330欧姆。  下面对这两种情况进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushant、您好!

    我们一段时间内没有听到您的声音。 如果您需要进一步的帮助、请在下面回复。 否则、我们现在假设您的问题已得到解决。