This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:过流解码杂散触发

Guru**** 2801195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725939/lm293-overcurrent-dection-spurious-triggering

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件: LM2903

大家好、

我的客户使用 LM293进行过流检测、但最近他们有一些 杂散触发。

新电路板运行约2小时、然后 发生误触发。 重新启动后、系统运行大约20分钟、然后再次错误触发。  

注:电路板温度约为90℃

问题:

这90℃是否 会直接导致误触发?  

2、 ℃使 LM293保持在90 μ s 以下、那么这块芯片会发生什么损坏?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您能否发布原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您是 TI 员工吗? 这是客户提供的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    ℃温度为90 ̊ C、则故障模式是什么?

    如果共模电压为3.3V、电源电压也为3.3V、这是否会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    不、我不是 TI 员工。 我来这里是为了玩... :-)

    LM293的额定工作温度范围仅为-25°C 至85°C 那么、您可以想象 TI 员工会怎么回答? 请勿在90°C 时使用 LM293!

    您用红色突出显示了什么内容、这是一个附加问题吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    Kai 正确。 +90C 超出+85°C 指定范围。 它们应使用额定温度为125°C 的 LM2903

    什么是电源电压? 输入电压和范围? "杂散触发"的任何示波器照片?

    是否所有电路板都能做到这一点? 还是仅仅几个?

    您突出显示的措辞是预期行为、但不应依赖。

    如果您不想公开发布原理图、可以在内部将其发送给我。