This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:峰值检测器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726360/opa858-peak-detector

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:OPA548OPA860

大家好、

我正在尝试为应用构建峰值检测器电路、我需要以下规格。

信号的上升时间为1ns、其峰值最大电压为500mV、放电时间为300-500ns。

输入电容小于1pF。

我已经将波形的轮廓与这个线程以及我计划使用的电路连接在一起。 请告诉我这是否可行、因为我将尝试查看其他选项。 (我要评估的一个明显的选项是 opa548。)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishanth、

    您是否看过该主题?

    e2e.ti.com/.../718099

    它介绍了使用 OPA860设计峰值检测器的过程。

    此致、

    肖恩