This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:电压不稳定性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726232/opa2277-voltage-instability

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA277

你(们)好  

我们使用 opa2277进行了长时间的测试、发现输出电压突然发生了变化、大约为500nV 至1uV、您能解释一下吗?

环境温度为25°C

每5秒记录一次数据。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您在哪里可以看到 问题?  输出端的电压或 Keysight 34461的输入端的电压?  如果是后一种情况、您使用什么来将信号增益提高10、000?

    您描述的内容具有突发噪声的特性、也称为在电子穿过 p-n 结时捕获和释放导致的爆音噪声。  这通常发生在双极工艺中、其中在硅晶圆制造过程中引入了杂质。  这是一种已知的过程缺陷现象、很难完全消除、但我们在最终测试中会对产品进行筛选。