This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012:LMP2012双极或 CMOS?

Guru**** 2832055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, LMC6081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726099/lmp2012-lmp2012-bi-polar-or-cmos

器件型号:LMP2012
主题中讨论的其他器件: LMC6081

快速问题: LMP2012是全双极技术还是 CMOS 技术的一部分。  请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaiah、

    LMP2012为 CMOS。 您可以通过以下几种方法来确定这一点:

    1. 输入偏置电流-对于双极器件、室温下的偏置电流通常约为几十至几百纳安。 FET 或 CMOS 运算放大器的偏置电流通常约为几十皮安或更低(LMC6081等 CMOS 器件可实现低至几十毫微微安的偏置电流)。  
      1. LMP2012的偏置电流规格为3pA、这表示 CMOS 输入级  
    2. 输出摆幅-与双极输出级相比、CMOS 输出级的摆幅更接近电源轨。 共发射极输出级的摆幅将受到输出器件饱和电压的限制-通常为几百 mV、而发射极跟随器的摆幅最多限制为与电源轨相差一个二极管压降(~700mV)。 相比之下、CMOS 在轻负载条件下可实现比电源轨低100mV 的输出摆幅。
      1. LMP2012指定了一个与一个10kΩ Ω 负载的电源相差20mV 至40mV 的典型输出摆幅、这表明此器件具有一个 CMOS 输出级。
    3. 斩波/自动置零-斩波或自动置零运算放大器需要在其输入中进行模拟切换才能正常工作。 这些开关通常采用 CMOS 技术实现、而控制它们的逻辑更容易通过 CMOS 实现、因此运算放大 器本身通常也是 CMOS。  
    1. LMP2012是一款自动置零放大器、同样建议使用 CMOS 输入级。

    所有这些都是 CMOS 放大器的建议、 LMP2012产品页面上的参数表 对此进行了确认。