This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:B2B 检查

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725927/ths6212-b2b-check

器件型号:THS6212

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 ISL1533A 解决方案、THS6212是 P2P 解决方案。

THS6212是否可以直接替代 ISL1533A? 是 B2B 解决方案吗?

我们应该在输出差分中添加哪个保护组件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    通过比较其引脚配置、可以看出 ISL1533AIRZ 具有有源信号、而 THS6212没有连接引脚。 除非您能够以某种方式浮动它们、否则通常不允许这样做。 它们有时用于测试程序、并连接到芯片上的节点。

    此致、

    肖恩