This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4302:此器件能否在1GHz 时直接向50 Ω 负载提供3.8V p-p?

Guru**** 2536800 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4302, LMH6554, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725283/ths4302-can-this-device-deliver-3-8v-p-p-directly-to-a-50-ohm-load-at-1ghz

器件型号:THS4302
主题中讨论的其他器件: LMH6554THS3491

THS4302器件能否在1GHz 时直接向50 Ω 负载提供3.8V p-p? 如果没有更合适的器件?例如、是否有可并联输出的双路器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您是否查看过数据表的图18? 它表示只能实现大约3Vpp。 另见图28。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何器件可以在1GHz 时向50 Ω 负载提供3.8V p-p?
    是否有添加外部输出驱动器晶体管或并联输出等电路修改来实现此目的? 请咨询工程部门。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您是否了解过 LMH6554? 数据表中未针对这种高电流和电压指定该值、但趋势表明该值可能接近。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、LMH6554具有差分输出。 我们需要在20kHz 至1GHz 范围内提供3.8V p-p 的单端输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、THS3491如何? 它可能会在1GHz 频率下开始推出、但应满足功率要求。