This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725860/lm2904-lm2904

器件型号:LM2904

LM2904 &di 作为电压跟随器,Vcc=12V,当 Vin=14Votls 时 ,会发生什么情况?IC LM2904 将短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    对于您的设置、共模电压由运算放大器的同相输入端设置。 从数据表第6.3节中、您可以看到输入共模电压范围(VCM)介于0V 至 Vcc - 2V 之间、这相当于您的情况下0V 至10V。 输入电压为14V 时、您显然违反了这一条件。 在 VCM 范围之外运行会导致运算放大器行为不可预知。 我希望这能有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    当 VIN 为14V 时、输入电流将从-20nA (正常输入偏置电流)降至0nA。
    两个输入都应大于上部共模、因此当输入级被切断时、输出可能会变为低电平或高电平。
    如果输出希望变为高电平、则输出将接近10.7V、即该器件的 VOH 电平(室温)。
    如果输出想要变为低电平、则输出将下降、直到反相输入返回到接近10.7V 的有效范围内。
    请注意、两种无效范围可能产生相同的输出电压。

    不会、它不会短接、LM2904不介意输入端具有14V 电压。