This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:关于规格

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725821/amc1301-q1-about-spcifications

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301、

我希望使用 amc1301 IC 进行 BMS 电流测量。 在 BMS 中、要测量的最大电流为120A。 这是否适合此类高电流测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyson、您好!

    欢迎访问我们的 E2E 论坛! AMC1301-Q1测量其输入端子上的电压。 如果您查看数据表的第9.2.1.2节、您将看到它简单地应用了欧姆定律来确定您需要在 BMS 应用中使用的分流电阻器的尺寸。 大电流的更大问题是分流器中的功率耗散。 如果您有任何疑问、请告知我们!