Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 大家好、
我想知道 INA240基准引脚在正常运行期间灌入的电流大小。
此外、REF1和 REF2上的电阻值是多少?
谢谢、
Arthur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arthur:
FEF 引脚具有以下结构。 R1为375KOhm。
REF 引脚可以拉电流或灌电流、具体取决于它们的配置方式。
如果使用“分离电源”配置,使 REF2=5V 和 REF2=0V,则 REF2吸入电流,REF1拉电流。 这两个电流的大小相等、每个电流约为50uA、即5V/100K。
如果 REF 引脚连接在一起并由外部电压源 VExt 驱动、则两个电流是相同的。 电流的方向取决于 VExt 的幅度。 如果小于2.5V、则两个引脚拉电流;否则两个灌电流。 电流的幅度为 abs (VExt -2.5) uA。 此处、假设使用5V 为器件供电、则2.5V 为半电源。 如果使用3.3V 电源、则用上述计算中的1.65V 代替。
关先生