This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:驱动基准引脚所需的电流?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725626/ina240-current-required-to-drive-reference-pins

器件型号:INA240

大家好、  

我想知道 INA240基准引脚在正常运行期间灌入的电流大小。

此外、REF1和 REF2上的电阻值是多少?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

     FEF 引脚具有以下结构。 R1为375KOhm。

     REF 引脚可以拉电流或灌电流、具体取决于它们的配置方式。

    如果使用“分离电源”配置,使 REF2=5V 和 REF2=0V,则 REF2吸入电流,REF1拉电流。 这两个电流的大小相等、每个电流约为50uA、即5V/100K。

    如果 REF 引脚连接在一起并由外部电压源 VExt 驱动、则两个电流是相同的。 电流的方向取决于 VExt 的幅度。 如果小于2.5V、则两个引脚拉电流;否则两个灌电流。 电流的幅度为 abs (VExt -2.5) uA。 此处、假设使用5V 为器件供电、则2.5V 为半电源。 如果使用3.3V 电源、则用上述计算中的1.65V 代替。

    关先生