This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200电源电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725636/amc1200-amc1200-supply-voltage

器件型号:AMC1200

您好!

我正在考虑使用 amc1200进行 <600V 直流@<6A 的电流感应和电压感应。 HV 由非隔离式交流/直流转换器生成。 我想知道是否可以使用隔离式交流/直流电源为 vdd1供电、而只需将 GND1连接到隔离式交流/直流输出负极侧? 或者还有其他更简单的电流测量方法吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我建议使用与相关问题线程中相同的配置。 如果负输入仅以隔离式交流/直流为基准、则可能存在一些漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    因此、400V HV 来自独立的交流/直流、而不是5V 交流/直流、用于为 AMC1200供电。 您说过、对于电流和电压检测、我可以将 VINN 和 GND1连接到5V 交流/直流电源负极侧、以便为 AMC1200供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    不需要、VINN 需要连接到400V HV 线路、您可以在器件的 GND1处将两个接地端连接在一起、如另一个线程中所示。 如果 VINN 未连接到400V HV 线路、则其基准点将相对于 VINP 浮动、并且在测量差分信号时可能会导致误差。