This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:在没有电源的情况下施加输入信号会损坏 IC?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725659/iso121-applying-input-signal-without-power-supply-will-hurt-the-ic

器件型号:ISO121

您好!

我们计划将 ISO121用于我们的应用之一。

在某些情况  下、我们会将输入信号(0-5VDC)应用到该 ISO 放大器 Vin 引脚、而不会将电源应用到其+/-VS1和+/-VS2引脚。 这种情况是否会损坏 IC 或性能?

该 IC 将持续处于该状态数小时。

请告诉我是否允许 IC 受到这种损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论电源电压如何、绝对最大额定值都允许 VIN 为±100V。