请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233 大家好、
用户将使用 EC 来控制 INA233。
INA233将用于以下5V 电源设计。
最大监控电流为3.4A
分流电阻为5m Ω。
1.您能告诉我配置 INA233需要哪些初始寄存器?
EC 应该读取哪个寄存器并将其转换为当前信息?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.