This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何为 AMC1301的高侧供电?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724977/amc1301-how-to-power-high-side-of-amc1301

器件型号:AMC1301

大家好、

如您所知、AMC130X 系列隔离式放大器或 Δ-Σ 调制器需要使用浮动电源为其高侧电路供电。 对于电机驱动器等某些系统、可以轻松地从浮动高侧栅极驱动器电源中获取。 但是、对于某些系统、高侧 IGBT/MOSFET 实际上是在自举模式下驱动的。 在此情况下、客户如何实现高侧浮动电源? 我想知道是否可以通过自举浮动电源为 AMC130X 的高侧供电?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TI (和其他公司)提供变压器驱动器、这是一个产生方波信号的小芯片、利用该信号、可以驱动小型栅极变压器、其余的则是一些整流。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    感谢你的答复。

    John