This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:电流输入

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725098/pga112-current-input

器件型号:PGA112

您好!

我的一位客户正在使用 PGA112、并注意到以下情况:

PGA112的模拟和数字部分均提供5V 电压。 一旦输出进入饱和状态[Vin x gain >=5V]、CH1就停止为高阻抗、而是电流开始流动。 此外、放大率越大、流动的电流越大:

VIN = 1V/增益= 1 -> I_IN = 0mA

VIN = 1V/增益= 2 -> I_IN = 0mA

VIN = 1V/增益= 4 -> I_IN = 0mA

VIN = 1V/增益= 8 -> I_IN > 0mA

VIN = 4V /增益= 1 -> I_IN = 0mA

VIN = 4V /增益= 2 -> I_IN > 0mA

VIN = 4V /增益= 128 -> I_IN = 0、6mA

根据 DS、该器件是同相放大器。 在共模范围内、输入应该是高阻抗并且与输出无关。  

虽然这种行为似乎不会对应用产生影响、但了解这种情况的发生原因仍不失为一种好方法。 在 DS 上、我找不到任何可以解释这一点的东西。

是否需要此行为?

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

谢谢、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tadeo、
    最好将此问题脱机。