This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:适用于 DAC?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC124S085, LM2776, TLV9004, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724898/tlv9004-suitable-for-dacs

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件:DAC124S085LM2776OPA192

我将 采用3.3V 电源的 TI DAC124S085用作4通道12位 DAC、总驱动电流约为200mA、工作频率高达10kHz。  我想在 双极设置下运行轨到轨放大器(TI LM2776开关电容器逆变器提供-3.3V)、如 DAC124S085数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac124s085.pdf)的第9.2.1节所示。  此设计在空间和成本方面受到高度限制。  即将推出 的 TLV9004是否非常适合用作此 DAC 的四路运算放大器?  看起来可能是这样的、但 DAC 并未作为典型应用列在其数据表的第1页(但我知道这并不是一个详尽的列表...)。  TI 是否仍在考虑在9月底之前进行大规模生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:
    TLV9004不适合您的应用、因为从 DAC 的数据表中、您会尝试获得±5V 的双极输出。 TLV9004只能从1.8V 变为5.5V (±0.9V 至±2.75V)。 请查看 OPA192 (www.ti.com/.../OPA192)。 这将适用于您的应用、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bala 您好-感谢您的回复。 我也许可以调整 LDO、使 DAC 在±2.75V 范围内工作、而不是在±3.3V 范围内工作。 除了电压电平之外还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    除此之外、我对使用 TLV9004没有任何应用顾虑。

    此致、
    Bala Ravi