This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:建议使用的 lm139输入电压是多少

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725132/lm139-what-is-the-recommended-input-voltage-for-lm139

器件型号:LM139

对于 LM139、如果电源电压为'V'、+和-ve 输入端的建议最大输入电压是多少?如果电源为6.4v、+ve 输入端为3V、我们是否可以在-ve 输入端施加11V 电压?是否建议采用工作条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asha
    对于电源电压 Vcc、EC 表中规格的最大输入电压为(Vcc-1.5V)(25C 时)和(Vcc-2V)(整个温度范围内)。 但是、如果其中一个输入超过此限制、只要另一个输入处于0V 至(Vcc-2V)的范围内、比较器输出的状态将是正确的(将遵循输入的条件)。 更多说明、请参阅第9.2.2.1节。
    我相信我的最后一条评论有助于回答您的第二个问题。 如果 Vcc = 6.4V 且 IN+= 3V、您可以在同一比较器通道的 IN-上施加11V 电压。 比较器的输出状态将为逻辑低电平。 虽然比较器输出状态将是正确的、但 EC 表中的规格可能会有所不同、因为这超出了保证的共模电压范围。 以这种方式使用部件非常常见。 它实际上是双极输入级架构的优势之一。
    卡盘