This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MCP6001、MCP6002和 MCP6004器件的最佳交叉参考替代产品是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLV9004, TLV9001, TLV9062, TLV9061, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725194/faq-what-are-the-best-cross-reference-replacement-for-the-mcp6001-mcp6002-and-mcp6004-devices

主题中讨论的其他器件:TLV9064TLV9004TLV9001TLV9062TLV9061TLV9002

您好!

 

我需要确定 MCP6001、MCP6002和 MCP6004器件的替换运算放大器。  TI 的最佳替代放大器是什么?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Collin!

    考虑1MHz 设计的 TLV9001、TLV9002或 TLV9004、或者如果需要更高的带宽、请考虑具有10MHz 增益带宽的 TLV9061、TLV9062或 TLV9064。

    以下是工作电压介于1.8V 至5.5V 之间的最新成本优化型放大器:

    www.ti.com/.../products.html