This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:输出电压异常...

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324A, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725006/lm324-abnormal-output-voltage

器件型号:LM324
主题中讨论的其它部件:、 TLV9004

尊敬的 Sirs:

我的客户反馈、LM324输出电压在引脚14处异常。

在正常情况下、引脚14输出电压为0.94V、而在 NG 情况下、电压将变为0.39V

下面是客户原理图。 如果需要进行修改以解决问题、请提供帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    LM324的 VIO 可能高达+/-7mV、但这种情况很少见。 U3D 的直流增益为101、因此输出可能会变化14mV * 101 = 1.4V。因此、Vio 可能是0.55V 输出差的原因。 我也对 C14感到关注。 这会将 U3C 的相补角减小到零。

    移除 C14、将 LM324替换为 LM324A、以实现更好的 Vio。 TLV9004即将推出、可实现更好的 Vio 和低成本。
    还有其他器件的 Vio 过低、可能无需使用电位器。