This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7373:VGA 显示器中的显示模糊问题。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724490/ths7373-display-blur-issue-in-vga-monitor

器件型号:THS7373

您好、先生、

目前我使用 THS7373 IC,这是我的项目中的一个双通道 VGA 分离器(1 x 2)。

我使用 THS7373 IC Two No 获取两台监视器的两个 VGA 输出。

下面我将为您提供参考的技术规格:

  输入信号:RGB
 2.分辨率:1280*1024 @ 60Hz (带宽:160MHz)。

已用显示器规格:

1.制造:宏碁

最大分辨率:1920 X 1080

三、方向:横向

测试结果:-

两台显示器上的屏幕模糊。 我 在两个显示屏上都有模糊的文本。

这是该项目中的严重问题

请尽快提供解决方案。

随附原理图 PDF、 两个显示器均显示图像供您参考。

e2e.ti.com/.../C17249B_5F00_DUAL-VGA-SPLITTER.pdf


谢谢、此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    每条75R 线路必须有单独的75R 线路或电缆。 否则、您会得到特征阻抗的不匹配、这可能会导致信号的上升和下降时间缩短。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    您是否可以在两个监视器中调用"自动调整"功能、并查看模糊的图像是否消失? 自动调整功能通常会将监视器中的参考时钟同步到传入的 H & V SYNC 信号、并负责校正图像中的任何模糊或偏差。 我认为对于特定的视频标准、此设置只需执行一次、只要传入的视频标准没有改变、连接就会保持不变。

    通常、图像源(如笔记本电脑)和监视器之间存在双向路径、允许其同步到参考时钟。 在您的情况下、由于使用 THS7373进行了 VGA 分离、这条双向路径可能会断开、这就是未发生自动同步的原因。

    此致、
    Rohit