This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:这两个比较器(TLV3501A、TLV320x)的静态电流为何有如此巨大的差异?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724602/tlv3501a-q1-why-does-the-quiescent-current-of-these-two-comparators-tlv3501a-tlv320x-have-so-huge-difference

器件型号:TLV3501A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201TLV3501

为什么这两个比较器(TLV3501A、TLV320x)的静态电流有如此巨大的差异?

TLV3501A:3.2mA

TLV320x:40uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel

    静态电流差是比较器速度差的结果。 比较器中的速度反映在传播延迟规格中。 对于 tlv3501,传播延迟比 tlv3201 (40ns)快10倍(4.5ns)。  您可以将其想象为放大器的带宽。 带宽越高、静态电流越高。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢。 我明白了。
    有两个 IC 都使用 CMOS 技术、对吧?

    为什么 TI 不像以前那样提供 IC 内部的运算放大器/比较器原理图?

    如果是、我们可以通过数据表了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。